This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 100MHz,低漂移,高AOL,低噪声,MSOP封装运算放大器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/576153/100mhz-low-drift-high-aol-low-noise-msop-package-opamp

主题中讨论的其他部件:OPA2625

您好,

我正在搜索标有以下规格的运算放大器。
如果TI有,请告诉我该器件。
我在TI网站上找不到该设备。

电源电压:超过10V
CH:双通道
GBW:100MHz
输入偏移电压漂移:2.5uV/℃(最大)
AOL :107dB (最小值)
输入电压噪声:5.5nV/√Hz (典型值)
软件包:MSOP

我认为OPA2625是满足此要求的好设备,但电源电压为5.5V (最大)。

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柳枝,

    在我们的运算放大器中,最符合您要求的是OPA2211,GBP为80 MHz,最大Vos漂移为1.5uV/C,最小AOL为110dB,典型噪声为1.1nV/RT-Hz,最大电源电压为36V -除了带宽之外,所有这些都超出了您的规定要求。