This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3016:输入过载性能

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TL3016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/574480/tl3016-input-overdrive-performance

部件号:TL3016

出于某种原因,E2E只让我在高可靠性论坛上介绍这一点。  不要说为什么,看起来像一个错误,请根据需要移动。

我们的客户正在从+/-5V为设备供电。  在此特定电路中,在瞬态事件中,反相端子可能会夹紧到电源以外的一个肖特基二极管压降。

这是否会导致相位反转或任何其他非理想行为?

同相端子将在-2V < V+<+2V范围内。

此外,锁扣启用逻辑仍存在混淆。  我在旧的内部论坛中看到,数据表将在封面上使用此语言进行更新,

"TL3016 是一款超快比较器,设计用于直接与TTL逻辑接口,同时使用单个5V电源或双+/- 5V电源工作。  它具有外部精密偏置电压和 高增益,适用于精密应用。  当锁扣启用输入保持在高位时,它具有锁定的辅助输出。  对于流过应用,锁扣启用销必须保持在低位。'

但显然数据表从未修改过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是,我不知道为什么它与高版本产品有关。  我会看看是否有人可以研究这个问题。

    我将尝试调动职位。

    谢谢!

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果输入电平超过最大共模电压(VCM)限值,不内置输出反相反向电路的比较器可能会反相。 TL3016数据表未提及相位反向或防止其发生的内部电路。  此外,当我查看意图图解时,它似乎没有内置该功能。 因此,我怀疑如果超出VCM范围,则可能会出现输出相位反转。

    当锁销保持高位时,输出锁存器处于激活状态(保持状态);因此,对于可更改状态以响应输入电平的正常输出,比较锁存器销保持低位。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托马斯-

    谢谢;

    如果VCM定义为(V,inv + V,non_inv)/2,则最坏情况VCM = 1/2(+/-VCM 2.0 +/-~5.4)~=+/-3.7V。

    数据表的第4页指出-3.75V <= VCM <= 3.5V。

    请注意,在此应用中,输入差分对的一侧将始终保持在+/- 2V,并正确偏置。

    如果差速器对的一侧仍然正确偏置,那么这个东西是否真的会反相?

    当输入阶段的两侧由于缺少余量而关闭时,是否通常不会发生相位反转?

    谢谢,Steve,好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    我想说 ,当  比较器在 指定的VCM区域内运行时,VCM定义适用。 我确实怀疑TL3016 不能 与  一个+/-2V范围内的输入以及 包含电源电平范围内的另一个输入进行反相,但TI无法 保证,因为数据表中未指定此输入。 将输入 设置为高于供应 水平的水平会使 预测变得更加困难。

    当输入差分级中的晶体管被驱动为饱和时,会发生输出相位反转。 在正常操作中,收集器的电压摆幅与基座的电压摆幅反向。 但是,当晶体管饱和时,收集器与基座并相移动。 最终结果是输出是从 正常操作模式反相。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托马斯-

    TL3016联机存在未加密的SPICE模型。  

    您认为它是否足够精密,足以在仿真中显示相位反转?

    最佳,Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    TL3016模拟模型是一个行为模型,而不是晶体管电路的精确复制。 它将对正常行为建模,但通常不会对输出相位反转之类的行为建模,除非设计为这样做。 我所拥有 的模型文档没有指明它的模型输出相位反转。

    我尝试按照您描述的方式设置和模拟电路,一  个输入上有5.4 V直流电平,另一个输入上有+/-2 V信号。 输出未按理想情况下的预期进行更改。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还在TINA中进行了同样的模拟,结果也是一样的。

    在查看模型文件之后,它肯定看起来是行为型的,并且假定它可能不会很好地建模反转(如果有的话)。

    我们是否有机会查看输入阶段示意图以了解任何线索?

    -Steve