This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA347:偏移电压的老化效应

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/575195/opa347-aging-effect-of-offset-voltage

部件号:OPA347

您好,

我收到了客户的以下问题。

您是否有以下情况下偏移电压的老化影响数据?

条件1

・Ta =室温或+85℃

・期限:1000/2000/3000小时2000小时</s>3000

・能量化声明

条件2.

・Ta =-55℃/+85℃(温度循环)

・能量化声明

它们可能允许出现一些不同的情况。

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tadahiko-san

    什么是"能量化声明"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pete-San,

    感谢你的帮助。

    如何使用"操作声明"?

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tadahiko-san

    对于放大器,通过寿命测试的主要标准是确保最大移位值不大于指定的最大/最小电压。 寿命测试表示在室温下运行设备10年。 话虽如此,在最长寿命期间的Vos位移通常比最大/最小Vos小得多。 我们没有特定时间(例如 1000/2000/3000小时2000小时)3000)。

    在10年的时间内,设备的偏移电压的偏移量可能与最大规格的偏移量一样大(除了初始偏移量)。 然而,这种变化的情况是罕见的。 根据数据表第5页上的偏移电压分布直方图,一个标准偏差约为+/-1.25mV ((7.5 mV)/(6 sigma))。 最大偏移规格+/-6mV表示大约+/-4.8sigma,在63万 中约为1。 请注意,移位不是线性函数。 大多数偏移量是在运行的前几个月内。

    我们可以根据温度计算近似的偏移电压漂移。 在-55C至85C的温度范围内,与室温相关的最大温度变化是80C (25C-(-55C))。 典型漂移规格被列为+/-3uV/C,这相当于+/-240uV (典型)的偏移。 未列出最大漂移规格,但您可以使用第5页上的偏移电压漂移幅度与生产分布直方图,与我们之前使用偏移电压分布直方图的方式类似。 为了提高置信水平,您必须增加漂移值。 例如,典型漂移为+/- 3uV/C,表示约1个标准偏差(sigma)。 如果将此值乘以4 (+/-12uV/C),则有一个4 sigma值,表示每个~1.5万 单位有1个超出规格的单位。 然后,我们可以按如下所示计算因温度而产生的相应偏移:

    VOS_max_during_80C=+/-sqrt(6mV^2+(80C*12uV/C)^2)=+/-6076uV

    请注意,我使用RSS (root-sum-square)合并了错误,而不是简单添加。 这种方法产生了更现实的结果。