This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:INA213低VCM下后缀B的行为

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/575992/ina213-ina213-the-behavior-of-suffix-b-under-low-vcm

部件号:INA213

您好,

我有疑问。

有两个版本,后缀是A和B

在B版本中,最小VCM为-0.1V。

在VCM介于-0.1V和-0.3V之间之前,输出如何工作?

我希望,即使偏移量很大,它也不会在这个VCM范围内波动。

此致,

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomoaki-san,

    绝对最大额定值之外的行为未知,客户不应在超出范围的范围内操作我们的设备。 版本A的最小VCM电压为-0.3V,版本B的最小VCM电压为-0.1V。 如果需要低于-0.1V的电压,请使用A版本。  

    此致,