This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2335:电流源电路偏移错误

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG104, TINA-TI, OPA2335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/573525/opa2335-current-source-circuit-offset-error

部件号:OPA2335
主题中讨论的其他部件:LOG104TINA-TI

您好,

我想问您一个有关"Current Source Circuit"(电流源电路)偏移错误的问题,该错误显示在LOG104数据表第7页,图8中。

这个问题与我上一个帖子有关,如下所示。

  https://e2e.ti.com/support/amplifiers/precision_amplifiers/f/14/t/57.1246万

我尝试在TINA-TI上模拟此电路。

因此,在输入电流为0A时,我在17uA左右得到了一个输出偏移错误。

根据数据表(LOG104)图8,输入电流范围为"10nA至1mA",输出范围也与输入相同。

我认为由于偏置值在17uA左右,输入范围被限制在"17uA至1mA"。

那么,您能告诉我如何调整偏移量吗?

如果我有任何错误,或者如果您知道更好的解决方案来获取当前来源,请告诉我。

让我展示我的模拟电路,如下所示,以便您轻松理解。

感谢您的支持!

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请你支持我解决这个问题吗?
    谢谢!
    最好的护耳器,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铃木山

    我花了很多时间研究和模拟 LOG104数据表(图8)中显示的输入电流逆变器电路。 我不确定OPA2335 V至I级 电路 是否已完全 检查。 最小17 uA 电流 是通过在 输入端应用0 V的偏置条件产生的,100 k电阻器的输入端连接到同相输入端。 降低电流的唯一方法是按比例提高阶段中的所有电阻值,但 这仍然不能消除最小误差电流,而较高的电阻会增加电路噪声。 除非我们能找到某种方法来克服最小电流,否则我建议不要使用此电路。

    我尝试在图 7发现它的性能完全符合预期。 你可以在这里看到TINA Spice电路。

    如果您使用此电路,请确保为T1选择MOSFET,它具有非常低的阈值电压,如BSH203。 你也可以使用双极PNP晶体管,但我没有尝试用一个模拟电路。

    我已附上了我的模拟电路供您使用。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../LOG104_5F00_Cur_5F00_inv_5F00_02.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Thomas-San,

    非常感谢您为支持 此问题所做的巨大努力 !!

    很抱歉让您花费了很多时间。

    我明白了,非常感谢!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铃木山

    我很高兴为您提供帮助。 您将Figure 8, OPA2335 电流反相器的问题提请我们注意,这很有帮助。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程