This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG104:数据表"图8精密电流反向器/电流源"偏移错误

Guru**** 2645715 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG104, OPA2335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/571246/log104-data-sheet-fig8-precision-current-inverter-current-source-offset-error

部件号:LOG104
主题中讨论的其他部件: OPA2335

您好,

我想问您一个关于LOG104应用电路的问题,数据表Page7图8。

该电路采用OPA2335设计。

我的客户一直在评估此电路,尽管输入电流为"0A",但仍获得"16uA"输出。 (光电二极管关闭)

我认为输出16uA 似乎是由OPA2335的偏置偏置电流产生的。 我的想法是否正确?

如果是,您能否告诉我 如何调整?

或者 该电路 设计的输出电流范围规格是“从10nA到1mA”吗?

感谢您的支持。

此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是否支持我的问题?
    欢迎您提出任何建议,谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的支持。
    此问题已解决!
    此致,