This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4140:输出失真,高于+/- 3V

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/575349/ths4140-distorted-output-above---3v

部件号:THS4140

您好E2E:

我需要能够测试产品视频输入,以确保它可以承受+-5V共模电压。 这是模拟视频,因此请考虑NTSC 视频类型的信号(1.2V p-p),但它作为差分输入到产品。

我选择THS4140全差分放大器,因为它具有OCM引脚。 我从+-12V电源运行THS4140。 我将单独的电源连接到OCM引脚,以获得+-5V变化能力。 放大器的增益设置为1,并且尝试了用于RF和rg的390欧姆和1K欧姆电阻器(您的数据表参考数据)。

我使用NTSC信号发生器并运行电路作为差分转换的单端。

当我查看输出时,我得到了一个在~0+-3V的共模范围内的很好的差分输入版本。 当我按预期改变VOCM源时,输出的上下变化都很好。 但当我高于+-3 V时,输出开始失真,输出电压大约为4.2V,完全破碎。 输出继续跟随OCM电压高达5伏(在此处停止),但信号被切断。

我缺少什么? 我粗略估计5V+1.2V小于7V,因此+-12V电源应该有足够的"头部空间"。 我甚至尝试以+-14V的电压运行,但这并没有什么不同。

我基本上是按照数据表中的图30来运行电路,另外还有一个75欧姆端接电阻器通过输入信号源接地。 除了较小的RF和rg值倾向于略微"向上或向下拉"之外,我看不到输入源开始受到影响。

因此我需要一些帮助,使其在不扭曲输出的情况下达到+-5V的全速运行。 也超出了我的测试阶段的时间。

感谢您的帮助!

此致,

拉塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Russell:

    您知道商品的输入阻抗是多少吗? 差速器是否为150欧姆? 您正在测试的NTSC载体的最大信号频率是多少? 是4.5MHz吗? 此外,您是否使用 示波器探头测量失真波形? 您是否已确保将示波器通道设置为1Mohm输入? 我认为根据您所解释的THS4140电路配置和在 +/-12V电源上运行的情况,该零件应该能够支持+/-5V输出共模范围。

    我首先 尝试从产品的视频输入中断开THS4140输出,并   通过将VOCM更变为+/-5V来确保没有不失真的信号波形。  我还会将RF和rg保持在1kohm,以便放大器不会加载信号发生器。 我还建议使用单音频率扫描THS4140输入,保持振幅恒定,并查看沿+/-5V VOCM的输出信号振幅是否有任何明显变化。 频率扫描必须与NTSC信号频率在同一个邻居。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rohit:
    这是为我的客户而做的,下面是我们目前为止所了解的:

    您知道输入阻抗是什么吗? 差速器是否为150欧姆? 答案:75欧姆单端。 我还没有尝试在接地输入支腿上使用等效的thevenin,但正如您的应用笔记中有关单端到差分视频转换的内容所述(由Jim Karki)。 但它试图消除共模偏移,我正在尝试注入偏移。
    您正在测试的NTSC载体的最大信号频率是多少? 是4.5MHz吗? 答案为4.7MHz
    此外,您是否使用示波器探头测量失真波形? 答:是的
    您是否已确保将示波器通道设置为1Mohm输入? 答:10莫姆。

    我确实尝试在无负载的情况下运行THS4140,但它在无负载的情况下会发生大量摆动。
    我还进行了一系列测试,以观察在路径上的不同点上通电/连接/断开信号时差分视频信号是如何受到影响的。 我发现我的卡和差速器放大器之间有一个模拟开关(在另一个测试齿轮上)。 这可能是问题的根源,因为它只能在+3.3V的电压下工作,看数据表,我认为它没有在我需要的共模范围内工作的“扩展空间”。


    拉塞尔