This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2254:爆米花噪音

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2254, OPA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/575564/tlc2254-popcorn-noise

部件号:TLC2254
主题中讨论的其他部件: OPA188

您好,

TLC2254不会输出爆米花噪音,因为它是由CMOS工艺制造的。

正确吗?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否

    您只能使用切碎器技术克服爆米花噪音,例如1/f噪音。 例如,请参见OPA188。

    此致

    格哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerhard:

    我相信您可能会混淆爆米花噪音(突发噪音,RTS)和低频1/f噪音(闪烁噪音,粉红色噪音)。 斩波器和其他零漂移放大器拓扑不具有1/f噪声,这是正确的。

    爆米花噪音是双极晶体管基电流随机变化或步进的结果。 虽然理论上这可能是MOSFET或JFET器件中的阈值电压步进的结果,但我们通常看不到与MOSFET器件相关的爆米花。 JFET器件中的爆米花噪音通常与放大器后期阶段的双极器件有关。

    因此,由于TLC2254是一种CMOS设备,其设计中没有双极设备,因此不应存在爆米花噪音问题。