This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA188:输入偏置电流

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA188, INA149, OPA2188, OPA2192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/575579/opa188-input-bias-current

部件号:OPA188
主题中讨论的其他部件: INA149OPA2188OPA2192

您好,

我必须准确测量+-80V或+-8V或+-2V (在+-400V共模电压上)的差分电压。 OPA188提供非常好的噪声和偏移参数,非常适合测量直流电,但偏置电流为1.5nV时,会在 我需要的电阻器处产生高错误电压。 有什么解决这个问题的想法吗?

输入是差分的,输出是差分的(因此我需要2个OPA188,没问题),输入Impedanz应该大于400m对于 所有三个量程,输出电压应该是+-4V F.S.。 电源为+-15V。

 

此致

格哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerhard,

    如果输入偏置电流是一个主要问题,请考虑使用OPA2192 (而不是OPA2188),在25C时,最大IB和Vos分别为+/-20pA和+/-25uV。 但我相信最好的方法可能是考虑使用INA149,输入共模和差动电压分别高达+/-275和+/-13.5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我需要完全差分输出。