This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217:THS3217的电源去耦

Guru**** 2782545 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/575270/ths3217-power-supply-decoupling-of-ths3217

部件号:THS3217

你(们)好

我们计划在其中一种设计中使用THS3217。 查看电源建议,数据表和评估板提出了级联方案。 即,首先,电源电压通过第一个'铁氧体- C'滤波器进入输出级电源引脚(8和13),然后通过第二个'铁氧体- C'滤波器进入输入级电源引脚(5和16)。

有否特别理由申请这项计划? 为什么不使用类似焦油的电源,即通过单独的'铁氧体- C'滤波器将输出级电源和输入级电源分别直接连接到电源电压。

谢谢,谨致问候

患者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick:

    我认为数据表中的建议是先给输出(OPS)级加电,然后再给输入D2S级加电, 这是为了防止  在加电顺序相反时输出(OPS)级输入处出现大直流电压。 可以 使用星形连接从单个电源点连接到单个'ferrite-C'滤波器上的每个输入和输出级电源。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit

    好的,感谢您的澄清。

    最佳

    患者