This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1612:在85C或更高温度下的特性降解

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/574634/opa1612-characteristic-degradation-at-85c-or-higher

部件号:OPA1612

大家好,

我的客户对OPA1612应用感兴趣,但其工作温度范围不符合他们的要求(将考虑 在最高105C左右)。 虽然我通读了OPA1612数据表,但我并没有想到这种设备在85C到125C之间的性能。

在85°C或更高温度范围(125°C以下)使用此设备会有什么副作用?  

如果某些参数将被降级,您能否告诉我哪些特征将被降级?

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-san,

    我查看了一些能够找到的OPA1612特性描述信息。 在整个-55至+125 C工作范围内,参数数量有限。 我看到的主要发现是,参数从+85 C到+125 C变化很小。下面是一些关于我观察到的参数变化的评论:

    工作电流IQ -增加约10%

    输出电流Iout -在两个温度下保持非常接近

    电压偏移,Vos -由于偏移偏移而略有变化。 可以增加或减少

    开环增益,AOL -在两个温度下保持非常接近

    电源抑制比,PSRR -随着温度升高,性能会小幅下降

    共模抑制比,CMRR -在两个温度下非常接近

    噪音-未确定特征,但噪音行为预测由于温度升高,125 C时会略有增加

    我预计,在大多数系统中,很难检测到其中许多小的85到125 C参数变化。

    这就是我能够提供的信息的范围。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    托马斯-桑,

    谢谢! 这些信息将对他们有所帮助。

    此致,
    Takashi Onawa