This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE032:PLC上的透明以太网链路

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, AFE032, TIDM-MINI-DC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/574720/afe032-transparent-ethernet-link-over-plc

部件号:AFE032
线程中讨论的其他部件:TM4C1294NCPDTTIDM-mini-DCTMS320F2.8375万S
我正在尝试通过G3-PLC建立透明以太网链路 弗兰克·安布罗修斯很久以前就曾提出过同样的问题,但没有得到答复(http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/199402)19.9402万)。 也许现在有一个解决办法。 下面的图表(由Frank在其原始帖子中创建)描述了我现在面临的完全相同的问题。  

主要问题是同样的:这是否可行? 以太网流量是否可以透明地在G3-PLC网络中传输? 我不是追求速度,而是追求一致性。 连接到以太网PLC网络的设备将不会产生/接收大量流量。

我要为PLC使用AFE032。您会将什么用作UART以太网转换器? TM4C1294NCPDT是否用于任务或是否应使用专用MAC/PHY IC? 此设置是否能够实现到路由器/Internet的透明(但缓慢)链接?
此致,
爱德华多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eduardo,

    我们确实有一个参考设计解决方案,听起来就像您在寻找的解决方案。  TIDM-mini-DC (TI参考设计)实现了与以太网中继器功能集成的轻量电力线通信(PLC)数据集中器(DC)解决方案。  此设计提供了低成本的PLC DC解决方案,以支持具有以太网中继器(或边缘路由器)功能的小型网络,将本地PLC网络连接到基于以太网的主干网络,以便控制中心可以直接控制PLC终端节点。  下图显示了此参考设计的系统方框图,该设计利用TM4C1294NCPDT,TMS320F2.8375万S和 AFE032。

     我在下面附上了参考设计的链接。  如果您对模拟前端(AFE器件)有任何疑问,我一定会提供我的专业知识,但是,任何与嵌入式处理相关的事情都可以由C2000小组来处理。  

    此致,

    Errol Leon

    精密运算放大器应用