This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 不确定使用什么,可能是INA301?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA301, INA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/575151/unsure-of-what-to-use-maybe-an-ina301

主题中讨论的其他部件:INA301INA300

大家好,我正在处理一个需要电流传感器的项目。 我正在使用微控制器驱动直流步进电机。 其中一个要求是,当微控制器发现电机在完成其循环之前卡住时,停止电机旋转。 研究表明,当电机无法继续旋转时,电机的电流消耗将瞬间从0.8安培升至1.3安培,我需要一种东西,一旦检测到该峰值,就会向微控制器上的数据引脚发送信号, 收到信号后,其软件将停止旋转。 INA301是否能够做到这一点,或者您是否拥有更适合此类应用的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:

    我来看看这个。 您能告诉我您要测量的电流的最短持续时间和精确度吗? 另外,当您检测到此条件正确时,您可能想要“设置标志”(锁定输出)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason,


    INA300和INA301都是很好的潜在适用方案。  INA300可接受高达36V的总线电压,可在10US时响应。  它没有模拟输出,只是一条警示线,非常适合与微控制器配合使用。  INA301还可接受高达36V的总线电源,并在1US中响应。  INA301除了数字输出外还具有模拟输出,以便在需要时用于其他模拟电路。  每个设备都需要在负载路径中放置一个小值电阻分流器,然后需要一个限值设置电阻器来设置阈值。

    对于INA300,这可能意味着选择50mOhm分流器,这将在0.8A的输入端产生40mV的下降,在1.3A的输入端产生65mV的下降。  在1.3A时,通过分流器的总功率损失仅为84mW。  现在,让我们假设您需要10US的响应时间。  数据表在7.3 .2.1 部分中说明了如何计算限值设置电阻值。  我将在这里向大家介绍一下-假设您希望在通过大约1.1A时获得系统警报,这在分流器上为55mV。  表2说明了如何计算您的跳闸/限值电压并使用以下公式:(Vlimit-NAF)/(Ilimit)= Rlimit。  NAF是10US设置中使用的噪声调节因子,定义为500uV。  它提供了良好的操作空间。  Ilimit为20uA,这是INA300中定义的电流源。  在我们的案例中,这将是Rlimit =(55mV-500uV)/20uA = 2775欧姆,或者可能2.7k就可以了。


    让我们对INA301进行同样的操作。  这一次,极限电流源为80uA,但您必须考虑放大器的增益。  我们使用A1版本,因此增益= 20。  这次没有NAF,所以计算简单了一点。  INA301数据表在7.3 .3.1 部分对此进行了说明。  Vlimit = Isense * Rsense * Gain = 1.1A * 0.05欧姆* 20 = 1.1V。  因此,我们需要设置Rlimit,使跳闸电压为1.1V,如下所示:Rlimit = Vlimit/Ilimit = 1.1V/80uA = 1.375万ohm。  我希望一个13k电阻器就可以了。  

    总之,一个INA300,一个50mOhm的电阻器和一个2.7k的电阻器可能会在10US的响应中工作。  INA301,50mOhm电阻器和13k电阻器也可能工作,具有1US响应。

    希望这有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们还没有用示波器精确测量峰值,但不到一秒。 我们确实要设置一个标志,至少是一个临时标志,输出将直接位于微控制器的数据引脚之一,我们将对中断进行编程以查找输出。 感谢您的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的详细回答,这对澄清问题非常有帮助。