This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200-Q1:EV BMS中的电流感应

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/575214/amc1200-q1-current-sensing-in-ev-bms

部件号:AMC1200-Q1
主题中讨论的其他部件:AMC1200,TIDA-0.0445万

大家好,

我的客户正在尝试在EV BMS中使用AMC1200_Q1进行电流感应。  

它是否可以使用输入电压约为200~300V的并联电阻器感应高侧? 我认为这是不可能的,因为输入电压为0~5V。  

您是否还具有电流感应的应用说明或参考原理图?  

谢谢!

伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    AMC1200的正常输入电压范围为+/-250 mV,电源电压为5V。要实现高侧电流感应方案,您需要提供浮动在高侧回路上方的隔离电源轨。 您可以参考TIDA-0.0445万作为入门指南。