This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Onet-10G-EVM:有关Onet-10G-EVM的问题:10.3125Gbps SFP+ LR参考设计评估板

Guru**** 2585505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/572391/onet-10g-evm-question-about-the-onet-10g-evm-10-3125gbps-sfp-lr-reference-design-evaluation-board

部件号:Onet-10G-EVM

我正在考虑订购其中一个参考设计模块,但我想知道它是否附带了MSP430FR573x的可修改源代码,因为我真的想了解Tosa/ROSA周围的芯片是如何初始化和使用的。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:


    对该EVM的支持最近已移至我的组中。  目前我们没有EVM或软件。  我将检查档案,看看源代码是否已保存。  它很可能是在LabView中编写的。  

    此致,

    Loren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Loren,感谢您提供信息。 当您说"我们没有EVM "时,您是否意味着它们不可用? TI网站暗示是。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    我的意思是我个人没有任何EVM。 我不是该产品的开发团队成员。

    我已订购此EVM套件。 我会在收到时立即告知您包含的内容。 箱子通常需要一两天时间才能到达。 同时,我可以尝试在网上提供该软件。

    此致,
    Loren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Loren,太棒了!! 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    我今天收到了EVM。  套件中包含一张包含软件的CD。  我在光盘上找不到源代码。

    我将查看是否可以为您找到源代码。

    此致,

    Loren

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒 再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Loren,

    该源代码是否有任何运气?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    我浏览了所有可以找到的存档文件夹,但找不到源代码。

    此致,
    Loren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 非常感谢您的尝试。