This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:INA199A1DCK.

Guru**** 2826655 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199, LMP8601, INA282, INA240, INA193, LMP8480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/574316/ina199-ina199a1dck

部件号:INA199
主题中讨论的其他部件: LMP8601INA282INA240INA193LMP8480

您好,

我们正在使用 INA199A1DCK来感应电流。 我正在对该IC应用9V输入。 我们有一个使用案例,用于放置12伏蓄电池。 所以基本上,12V是共模电压,9V是IC的VCC。 是否有从9至12伏的回流机会? 如果是,请说明其路径。

这个问题不一致。 这种情况发生在某些电路板上。

INA199A1DC


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-P06_5F00_PROTECTION.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Priyanka,

    VCM和Vcc是相互独立的。 反流的含义是什么? 您能描述一下这个问题吗? 主板上发生了什么情况?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayrim:

    请参阅我上一篇文章中随附的示意图。 MH5和MH6是施加9V电压的输入端子。 MH7和MH8是施加12伏(接地为UB-)电压的输出端子。 当Q4 MOSFET打开时,UB-将达到电流感应IC的IN+和IN-引脚。  输入接地电位高于UB-.  

    对于某些IC,电流在输入接地和UB--之间流动,即电流开始从输出流向输入。 当我移除此IC时,不会发生这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Priyanka,

    Mayrim今天不在办公室,我会在她不在时尽力帮助您。

    我很难想象您所描述的内容。 如果两个接地电位不同,则当Q4开启时,无论INA199是否存在,都将有电流流动。

    以下是我的一些其他观察,如果我错了,请更正

    1. MVCC_VIN对于MH7和MH5都是通用的,因此UB是否低于S_GND 3V?

    2. 当COMP_OUT为低电平时,ISENSE_IN(或S_GND)对UB-/

    3. 在这种情况下,如果您可以标记INA199周围的针脚电压,这将很有帮助。 我怀疑违反了ABS最大电压规格。

    此致,

    广应用CS产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guang

    原理图中有3个接地。 输入接地(GND),S_GND和UB-。 COMP_OUT为低电平,因此S_GND和UB-S为短电平。
    Q5,Q6 MOSFET关闭,因此GND和ISENSE_OUT不能短路,正确吗? 电流不应在GND和UB-(或S_GND)之间流动。
    但是,当ub-小于GND (输入GND)时,它在某些板中流动。 当我移除INA199时,这不会发生,因为这是接地电位,所以路径位于IC的某个位置。  

    1. MVCC_VIN对于MH7和MH5都是通用的,因此UB-低于S_GND 3V?- 否,UB-和S_GND短路,低于GND (输入接地) 3V。

    2. 当COMP_OUT为低电平时,ISENSE_IN(或S_GND)与UB-Correct短路  

    3. 在  这种情况下,如果您可以标记INA199周围的针脚电压,这将很有帮助。 我怀疑违反了ABS最大电压规格。-  VCC_VIN对于GND为9V,而VCC_VIN对于UB-为12V。 因此,在IC的IN+和IN-引脚上,电压低于GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Priyanka,

    感谢 您的澄清。

    共模输入电压不得低于GND 0.3V。 否则ESD二极管将打开;电流从S_GND流到GND。

    在您的情况下,电压差为3V,电流肯定会流动。

    您可能必须与另一个CSM交换,该CSM可以允许在地面下更宽的共模摆动。 这类示例包括INA193,INA282,INA240,LMP8480,LMP8601等。

    此致,

    广应用CS产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Guang

    非常感谢您的回复。 是的,这违反了ABS最低评级。 我将与另一个CM评级较宽的IC进行核实。