This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37D73:需要S参数和全宽带响应信息

Guru**** 2880600 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37D73EVM, TRF37D73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/574698/trf37d73-s-parameter-and-full-wideband-response-info-needed

部件号:TRF37D73

有关此部分的三个问题:

1-您能否为组装在TRF37D73EVM中的100nH,680nH和4.7uH (覆盖1MHz-6GHz)提供完整的s参数数据。 在线提供的信息适用于非常有限的频率范围,不包括整个设备范围,仅适用于最高400 MHz的最低频率范围

2-您能否提供偏置T型设计建议(可能是多级)以覆盖1MHz到6GHz的线性范围。 简单的1扼流圈电感器似乎在频率响应方面受到限制,因此,在运行多年之后,将需要一个更复杂的偏置三通,问题是TI是否为此提供了推荐的设计。

3-您可以为该组件提供ABS或PSPICE模型吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ariel:

    1. TRF37D73EVM的完整s参数数据可与ADS及SPICE模型一起在线在Tools & Software文件夹中找到。

    2.除了简单的1扼流圈电感器设计外,我认为我们没有偏置三通设计建议。 在1MHz至6GHz的宽带频率下,任何电路复杂性都会增加寄生信号,从而 限制最大工作频率。   可以在输出端使用1扼流圈电感器拓扑,以使用正确 的电感器在数十年内运行。 您可以参阅 本文,其中介绍了如何在低频率(最高1MHz)下操作TRF37D73: http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/tidu607/tidu607.pdf

    3.我认为我已在问题1中回答了这个问题。

    此致,

    Rohit

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    1-感谢您的指示器,我们先前获得了与EVM相关的组件,而不是与部件本身相关的组件,它们位于不同的位置。 无论如何,很遗憾,您指向的S-Parameters文件不会低于50MHz。 该部件应根据频率1MHz和最高6GHz进行特征描述和建议。

    我们在TI的在线位置(不是工具和软件)找到了另一个文件(PDF),该文件标有 TIDA-0.0347万甚低频数据(1-15 MHz) ,它似乎与EVM板相关,而不是与部件本身相关。 但是,它没有指明EVM中使用了哪种特定的BOM进行此测试,即使已知其范围,我们可以找到的任何文档都不会发现15-50MHz的范围。

    2-实际上,多级偏置三通是避免电感器寄生和自谐振并覆盖宽带的标准方式。 问题是TI是否可以推荐这种设计,我想答案是“否”。

    3- ADS和PSPICE型号是否覆盖整个范围或仅覆盖S-Param文件中1MHz-6GHz范围的一小部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ariel:

    1.我不认为该零件 的特征是 从1MHz到6GHz的频率同时使用一个电路配置。 这方面的主要限制是可用的SRF值较高的高值扼流圈电感器。 可以使用高值扼流圈电感器(4.7uH)操作接近1MHz的部件; 但由于这些电感器的SRF值较低,最大操作频率受到限制。  上面显示的文件使用100nH扼流圈电感器来确定其特征,该电感器将  低端的性能限制为50MHz,最高可达6GHz。 我认为 TRF37D73性能对扼流圈电感器的依赖性 在本文中有解释: http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/tidu607/tidu607.pdf

    2.抱歉。 但是,我认为 我没有为该零件推荐多阶段偏倚T恤。

    3.我查看了ADS型号,它应该能够正确支持1MHz到6GHz的设备特性。 您可能需要包括供应商的电感器的S参数,以便在更高频率下模拟真实性能。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢——一切准备好了。