This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 第二个高通滤波器,无相移

Guru**** 2928470 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/574774/2nd-hi-pass-filter-with-no-phase-shift

我需要一 个切断频率为0.3 Hz (C=47u,R=11K)的二级高通滤波器,并且没有相移或有限制。

是否可以做到?

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Darren:

    我相信可以设计一个数字FIR高通滤波器,它将产生与输入(线性相与频率)相关的固定延迟输出。

    如果高通滤波器是模拟的,则后面可以是所有通滤波器级,这些级可以补偿"组延迟",从而实现具有频率的近线性相响应(接近恒定组延迟)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Darren:

    考虑到您为电容器和电阻器声明的值,在我看来,您正在尝试实施模拟无源滤波器。 在这种情况下,您需要两个阶段才能获得第二个订单筛选器。 对于具有如此低截止频率的HP滤波器,我强烈建议使用有源滤波器,实现GBW 为44MHz的运算放大器,如OPA353。 这很可能会减少规模和成本,并提供更好,更可预测和更可靠的性能。 这种设计需要一个运算放大器,两个电容器和两个电阻器。

    对于相移,过滤器在停止和过带之间的过渡中始终具有相移。 例如,在二阶HP过滤器中,原点处将有两个零,这两个零一起导致相移180度。 在截止频率前十年,滤波器的两极将开始对输出相位产生影响,在截止频率下,两极将分别促成-45度的相移 (导致输出的90度相移)。 在通带中,两极的效应将最终消除双零产生的180度相移。 然后,如果您使用Sallen-Key有源过滤器拓扑,则允许通过过滤器的HF信号的相移将受到限制或没有相移。

    有多种资源可以详细处理过滤器设计。 我通常会向他人推荐的一种资源是 运算放大器(每个人)。 第16章对过滤器进行了出色的处理。 另外,我建议您利用TI 的Webench过滤器设计器 来可视化过滤器特性并帮助选择组件。

    祝您的设计好运。

    祝你一切顺利,

    Gustaf Falk Olson