This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:100mA输出

Guru**** 2927120 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/574893/opa454-100ma-output

部件号:OPA454

您好,

我可以将OPA454用于100mA输出应用吗?
根据数据表规格,最大峰值输出电流指定为+120mA/-150mA。
但是,OPA454数据表的顶部页面中将IO描述为50mA。  

我们的客户要求提供 60V电源,100mA输出的运算放大器。
如果器件可用作100mA输出,我想向客户推荐OPA454。

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji您好!

    为OPA454列出的峰值电流电平不是可连续保持的输出电流电平,因为封装的功耗有限。  持续的高电流条件将导致IC的高温上升。  如果硅芯片结温(Tj)降低约160 C,运算放大器将进入热关闭状态以保护自身。 它确实可以提供峰值电流,但安全工作区(SOA)图 25曲线 表示特定Tj时的最大功率消耗。  最大结温 将限制峰值电流的保持时间。

    如果使用OPA454的方式使其在提供100 mA输出电流的同时仍保持在SOA范围内,则这样做是安全的。 但 通常,OPA454数据表在多个位置引用50 mA输出电流。 因此,其目的是 为50 mA输出电流运算放大器。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程