This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2835:QFN与UQFN封装

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/574768/opa2835-qfn-vs-uqfn-package

部件号:OPA2835

快速提问: OPA2835IRMC和 OPA2835IRUN之间的唯一区别是封装的高度吗? 它们似乎具有相同的封装和引脚。

如果我没有高度限制,是否有特别的理由选择其中一个? 我有点困惑,为什么除了高度之外,似乎是同一零件有两个P/NS -在这种情况下,为什么UQFN不是唯一的封装?

谢谢!

Peter Kazakoff,Starfish Medical

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    是的,OPA2835IRMC和OPA2835IRUN之间的唯一区别是封装高度与封装尺寸和引脚完全相同。

    如果您没有高度限制,则其中任何一个都可以。 由于其包装样式,它们是具有不同可订购编号的相同部件号。 由于OPA2835IRMC的0.2 mm 比OPA2835IRUN薄,因此前者被称为超薄(U)QFN,而后者仅被称为QFN。

    此致,
    Rohit