This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA695:查询

Guru**** 2811215 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/574346/opa695-query

部件号:OPA695

我的客户需要等效(或更好)的OPA695运算放大器“带偏移空引脚”,以便通过微调电位器从外部控制偏移。

一些重要的限制因素包括:

1)电源应为+/- 5V,

2)增益为1或更多时稳定(最多4)

3)应支持具有的2.2Vpp的输入信号

a)能够传递2-3 MHz脉冲输入,输出端的形状没有任何变化。(直流耦合信号)

b)-50 dBm至10 dBm - 60MHz (如果带宽为8MHz)。 -(交流耦合信号)

请建议合适的部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prahlad:

    我认为我们没有具有“偏移空引脚”的OPA695等效运算放大器。

    但是 ,您可以在外部轻松构建一个简单的偏移校正电路。 下面是一个示例。 有关使用外部电路的更多偏移空值/调整,请参阅文档中的第11,12和13节: http://www.ti.com/lit/an/snoa365c/snoa365c.pdf

    此致,

    Rohit