This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401:LMH6401的闪烁噪音

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/574150/lmh6401-flicker-noise-of-lmh6401

部件号:LMH6401

您好,

我正在查找LMH6401的任何低频噪声数据。   我们正在寻找直流或接近15KHz时的闪烁噪声图。  是否有此功能?

谢谢你。

莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅供参考,数据表中的噪声图解仅降至10MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Layne,

    我认为我们从未对 LMH6401上的直流 或15kHz 频率范围的噪声进行过特征描述。 但是,我会看看我们能否为您提供相同的测量或模拟图形数据。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:
    是的,任何其他信息都将很有帮助。 感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Layne,

    我附上了LMH6401的模拟输入参考电压噪声图数据。 在最大增益下,电压噪声接近1.73 NV/rtHz约15kHz。

    此致,

    Rohit