This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VFC32:频率功能

Guru**** 2930970 points

Other Parts Discussed in Thread: VFC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/573443/vfc32-frequency-capabilities

部件号:VFC32

我正在考虑使用VFC32KP IC将频率转换为模拟电压信号,我想知道此芯片是否能够转换0-50 Hz的频率。 通过查看数据表,我需要C1值为3.3uF,C2值为100uF,R1值为40K,才能使此芯片读取此范围内的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicholas,

    VFC32应可作为 F到V 转换器使用,并可扩展,频率范围为0到50 Hz。 当我使用规格表中的方程式计算C1的值时,我发现它应该是667 nF。

    输出电压= 7.5 R1 C1 FIN

    如果R1 = 10 k,VOUT = 10 V,FIN = 50 Hz,

    然后,C1 = VOUT /(7.5 R1 FIN)= 10 V /[(7.5)(4e4)(5e1)]= 667e-9 = 667 nF

    外推数据表中的C2线图 2低至50 Hz时,似乎应该是关于6.7 UF。

    电容器需要高质量才能获得准确的结果。 C1可以是薄膜电容器,但C2 将更难实现。 它不应该是电解电容器,因为它们 具有广泛的容差,而且不理想。 这可能需要一个大的薄膜电容器。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程