This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:电流峰值检测

Guru**** 2769295 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/574528/ina219-current-peak-detection

部件号:INA219
主题中讨论的其他部件: INA301

大家好,

我需要使用INA219支持电流峰值检测,您能提供建议吗?

谢谢!

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi,您好!

    不知道您正试图完成什么,条件是什么,下面是一些一般性想法。

    如果您关心峰值电流的大小,INA219将帮助您达到该值。 我想的是速度是否足以满足您的要求。 转换和沟通都需要时间。 如果您试图捕捉一个狭窄的峰,或根据过电流条件快速采取行动,则速度可能不够快。

    如果您不在乎峰值电流的大小,那么使用比较器的电流并联监视器(如INA301)可能是更好的选择。

    此致,

    广应用CS产品