This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV102M7X更换

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/574624/lmv102m7x-replacement

主题中讨论的其他部分:INA105

团队,

     我们的客户正在寻找LMV102M7X的更换件。 他们基本上需要一个内部增益电阻器设置器件,其反向增益为2,支持导轨输出。  有什么建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sanjay,

    我们没有LMV102M7X的插入式替换件。 可以配置 其中一 个增益差动放大器,并添加外部电阻器,以获得-2 V/V的增益 但是,即使这 是一个可接受的解决方案,最小封装尺寸也是SO-8。

    下面是INA105数据表的链接。 你可以看到我的想法。

    www.ti.com/.../ina105.pdf

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程