This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA277UA/2K5 - OPA277UA/2K5E4

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/574335/opa277ua-2k5---opa277ua-2k5e4

主题中讨论的其他部件:OPA277

您好,

 OPA277UA/2K5和OPA277UA/2K5E4之间有何区别? 从数据表中,我找不到任何区别。 请给出建议。  

我已参考了'package option addendars' page.e2e.ti.com/.../opa277.pdf

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atul:

    我与我们的一位营销工程师讨论了这个问题。 他解释说,在从非绿色到绿色的过渡期间,使用了/2K5E4来表示绿色(RoHS和SB/BR)产品。 这是一种将其与当时仍在生产和库存中的非绿色区区分开来的方法。 并非所有客户都能快速将其PC板装配操作转换为绿色流程。  

    现在,所有OPA277UA产品都是绿色产品,并且使用OPA277UA/2K5标志。 即使您订购了OPA277UA/2K5E4,您也会收到OPA277UA/2K5。 它们之间没有区别,除了名称。  

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Thomas。
    此帖子现已回复,因此可以关闭