This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300-Q1:透明模式下的警报输出锁定

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: INA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/573706/ina300-q1-alert-output-latching-in-transparent-mode

部件号:INA300-Q1
主题中讨论的其他部件:INA300

我目前正在使用INA300芯片和0.0003 欧姆电流感应电阻器,最终将过电流限制设置为90A。 但是,在将芯片插入设计之前对其进行测试时,我遇到了一些奇怪的行为。 我计划将警报输出连接到10k上拉电阻器以及A4915 BLDC控制器的使能引脚。 此使能引脚为高电流,具有串联电阻和A4915芯片内部的下拉电阻。

当锁存模式设置为透明(下拉电阻器)时,芯片的作用会不稳定。 仅使用一个上拉电阻器,INA300芯片可在达到电流限制时正确切换为低电流。 但是,在连接A4915的使能引脚的情况下,它可以是1.不切换低电平或2.切换低电平并锁定低电平,即使过限电流返回到低于限值。

对于隔离电路或我可能做错的事情有什么建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew,

    让我们来看看这一点,我们将在周末后与您跟进
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus,您好!

    我想再次检查此项目。

    此致,

    - Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好,Andrew,


    这不是设备问题;INA300正常工作。


    我建议您尝试以下两种方法之一:(1)将10K上拉电阻替换为2K。 (2)在警报输出和控制器启用输入引脚之间添加74系列缓冲器(或两个反相器)。


    我认为无论哪种方法,您都会看到改进。


    此致,


    广应用CS产品