This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8646:帮助选择合适的产品

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/573791/lmp8646-help-selecting-appropriate-product

部件号:LMP8646

您好,

我的电路是:

7.2 Vmax 210 F超级帽>>

升压电流至8.4 V @约5 A (取决于   锂离子电池的电量 >>  

最大电流限制为2 A >>

装入(2)个8.4 v并行锂离子电池。

LMP8646是否适合此目标?  我基本上需要将电容器放电电电电流限制为2安培,并希望在没有电阻器电流限制的情况下执行此操作。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    感谢您使用E2E论坛。 我们今天将回顾您的问题并回复给您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    遗憾的是,我没有使用过超级容量应用程序的经验,但我建议您看看数据表应用程序#1电路(第17页数据表)。 有详细的设计步骤和如何选择零部件。

    我正在尝试了解您的电路。 是否要将锂离子电池与超电容并联连接? 您的电路与应用1原理图类似吗?