This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA193A-Q1:INA193A:如何超过输入电流额定值?

Guru**** 2782545 points

Other Parts Discussed in Thread: INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/574266/ina193a-q1-ina193a-how-input-current-rating-can-be-exceeded

部件号:INA193A-Q1
主题中讨论的其他部分:INA193

您好,

许多INA电流感应放大器(包括INA193A)在某些毫安(例如5mA)时具有“输入电流至任何引脚”规格。

但是,我无法想象任何实际情况会导致5mA流至任何引脚,同时遵循其他电压额定值。

INA193A是否有这种情况的例子?

谢谢你。

此致,

Oguri (TIJ汽车FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masatoshi:

    在正常操作过程中,任何引脚都不应显示5 mA,您是正确的。 在INA193上,如果您需要超过绝对最大电压(出于某种原因,不推荐),则应确保将输入电流限制为5mA。

    此致