This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6214:THS6214应用程序问题

Guru**** 2506045 points
Other Parts Discussed in Thread: THS6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/573875/ths6214-ths6214-aplication-question

部件号:THS6214

我有3个问题要问,请帮忙提供一些建议,非常感谢!

1.在THS6214应用中,使用12V电源时,当外部15V干扰继续干扰 引脚D1OUT和D2OUT时,可能会损坏IC或对IC有什么影响?

2 2.2 .要0.33 Ω 1+2K*2/BIOS = 14.3 时间,使用2.2K和330 μ L值的反馈电阻器可以正常?  环路的稳定性如何?  

3 ,12伏电源电容的值是根据什么原理计算的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,袁

    要回答您的问题:

    1.如果输出引脚D1Out和D2Out受到 外部15V干扰,而THS6214电源为12V,则可能损坏IC输出引脚。 您是否在输出引脚处连接了任何隔离电阻器?

    2.是的。 使用2.2k RF和300欧姆rg值的反馈电阻器应该 良好,并且是稳定电路。

    3. 12V电源上使用的电容值用于 过滤掉电源线上的任何高频瞬变。  通常,低ESR和ESL值的多层电容器用于去耦目的,从而使自谐振频率更高。 您可以在  应用中使用2.2uF + 0.1uF去耦电容器从每个电源到GND。 详细的示意图和布局详细信息可在此处找到:

    此致,

    Rohit