请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LP339 主题中讨论的其他部件:TINA-TI,
工具/软件:TINA-TI或Spice模型
你好
例如,假设我想在Tina模拟中使用LP339上的4个比较器。 如何使用型号更改U1,U2,U3和U4的针脚名称,而不影响spice netlist等?
换言 之,我希望Tina知道LP339是四路,所以U1将使用:引脚2为输出,引脚4为输入,引脚5为输入+,而U2为``输出``至引脚1,输入为输入6,In+引脚7,依此类推。
有没有办法做到这一点?
许多储罐
jp