This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV421:土地模式数据

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV421, DRV411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/573549/drv421-land-pattern-data

部件号:DRV421
主题: DRV411中讨论的其他部件

尊敬的技术支持团队:

你能给我一个土地形态数据吗?

DRV421数据表没有它。

DRV411数据表的第33页提供了该信息

www.tij.co.jp/.../drv411.pdf

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的TTD:

    我将联系Javier,看看是否有此数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的TTD:

    我们没有针对DRV421的土地模式发布的图纸,但我们确实拥有适用于大多数CAD软件的占地面积。 您可以从此处下载该文件并下载DRV421的.BXL文件。 您将需要UltraLibrarian将其解压缩到您使用的任何软件套件中(它也有一个下载链接):
    https://webench.ti.com/cad/

    此外,我们还提供了此应用说明,详细介绍如何为QFN生成您自己的土地模式:
    www.ti.com/.../scba017d.pdf

    如果您需要实际的度量标准,请告诉我,我会看看能否从我们的Altium图书管理员那里了解他们如何构建.BXL的足迹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus Andrews,您好!

    感谢您的回复。
    您能否将PCB工具的陆地数据图片附加在此E2E帖子上?
    很遗憾,我没有Altium和Cadence・・・等PCB工具。

    是否可以使用DRV411土地数据?


    此致,
    TTD