This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA376:用于geohone的前置放大器,单电源2.5V参考,1.25V共模

Guru**** 2812085 points

Other Parts Discussed in Thread: REF2025, THS4551, OPA320, OPA322, OPA376, OPA365, OPA364, INA333, REF2030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/573778/opa376-preamplifier-for-geohone-single-supply-2-5v-reference-1-25v-common-mode

部件号:OPA376
主题中讨论的其他部件:REF2025THS4551OPA320OPA322,, OPA365OPA364INA333REF2030

您好,  

我想设置一个具有2.5V参考电压和1.25c直流偏移,具有32 db增益的Geophone前置放大器。  

我有一个使用 REF2025将V+设置为2.5V和1.25V共模输出的TI-TINA原理图。 但我很难获得所需的瞬时响应。

我认为我不需要对前置放大器进行任何过滤。 我正在使用OPA驱动带有二级MFB低通滤波器的FDA (ths4551)。

这是适合我的应用的正确放大器和参考IC吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯托弗

    OPA-线性共模电压范围仅从负轨扩展到(V+)-1.3V (参见CMRR条件列),但您在1.25V正轨范围内操作VCM;因此您的电路存在交叉失真-另请参见OPA376数据表中的图23。  要解决此问题,您可以将Vcc增加到3V,或者使用另一个零交叉运算放大器,如OPA320,OPA322,OPA364或OPA365。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    dz

    "解决此问题"的含义是什么? 我现在了解高CMRR。  

    如果我在ref2050中使用其中一个放大器,您是否认为这应该起作用。 我正在寻找低噪声固定增益放大器解决方案来驱动THS4551。

    如果我能像INA333一样使用插入式放大器的话。 但我无法知道如何获得一个Geophone的输出公共范围,它提供一个小的*。01v)摆幅,在0伏左右 ,直流偏移适合INA333。 能否解释一下这将如何运作?

    我搜索论坛已经有几周了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OPA365在这种情况下看起来很不错,谢谢。 我能用它来驱动像PGA 280这样的可编程放大器吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我提到的所有运算放大器都可以在Vcc=2.5V上工作,因为它们使用内部充电泵,消除了交叉失真。
    现在,您可以在VCM点操作OPA376,其中P通道和N通道差分对从一个转换到另一个-参见图23。 为避免这种情况,您必须将输入共模电压设置为低于Vcc 1.3V以上。 实现此目的的一种方法是将OPA376与REF2030或更高电压版本配合使用,或将REF2025与先前列出的其中一个零交叉运算放大器配合使用。 顺便提一下,如果您还有其他问题,请提供原理图(增益40或-40),包括所用所有组件的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    增益为40。 我将在今天或明天的Windows计算机上获得我的操作后立即提供原理图。 感谢您的快速回答,我会尽快回复您