This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA112:PGA112:PGA112或其他PGA是否适合将低带宽信号驱动到THS4551中的24位Sigma Delta ADC?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551, OPA330, ADS127L01, INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/571329/pga112-pga112-will-the-pga112-or-other-pga-be-suitable-for-driving-a-low-bandwidth-signal-into-the-ths4551-into-a-24-bit-sigma-delta-adc

部件号:PGA112
主题中讨论的其他部件:OPA330ADS127L01INA333THS4551

我一直在评估 ADS127l01 (24位delta sigma ADC),以便将来自电话的~10-250 Hz带宽的频率数字化

 ADS127l01的评估板 通过THS4551差分放大器驱动ADC。 我的目标动态范围是120 dB,20 ENOB。 (可以理解的理想目标)

此ADC正在针对便携式低功耗仪表进行测试,宽带滤波器选件特别有用。  ADS1282 (具有PGA,Sinc滤波器,宽带滤波器等的地震调节ADC)的单位成本对于我所需的体积来说太高了,然而,对于我的应用来说,它是一个非凡的ADC+PGA。

我的价格点需要一个外部PGA或至少一个高质量固定增益运算放大器(我一直在看OPA330)

我有几个关于此应用程序的问题:

1. PGA112 是否是直接进入 THS4551 以驱动ADS127L01的好选择? 如果不是, THS4551的更主动过滤是否 会导致显著改善?

2.有没有一个PGA是优秀的T.I.工程师会为我的应用推荐的?

3.我想到的一个解决方案是INA333,它具有数字控制的可变电阻器,这是否能提供驱动THS4551的分辨率和质量?

4.OPA330 geophone前置放大器有望实现固定增益放大。 我的假设是否正确? 我将使用单个电源为OPA330供电,并应用20倍增益。 导轨之间的直流切换和驱动THS4551。 这种解决方案是否有利于成功?

谢谢!  

很抱歉有这么多问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luke:

    所有问题都没有问题。 我将为您研究此问题,并最迟在明天获得答案。

    最佳,

    Errol Leon
    精密运算放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Errol
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Errol,有什么更新吗? 我愿意购买几个PGA来测试它们。 我非常感谢您提出建议,说明尝试使用哪种可编程增益放大器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Errol,有任何更新吗?