This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:XTR115 Vreg最大电容

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/573069/xtr115-xtr115-vreg-maximum-capacitance

部件号:XTR115

Vreg (引脚8)和IRET (引脚3)之间的最大电容是多少?

10uF是否正常?

100uF正常吗?

是否存在任何可能的不稳定性问题,例如Vref针脚?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    稳压器输出与其他常见LDO电路类似,如果输出电容值过大而没有任何串联电阻,则会出现稳定性问题。 如果您确保电容具有小电阻串联,可能来自电容器的ESR,则电路应保持稳定。 我们建议电阻约为1欧姆。

    请注意,通电时,大电容需要一些时间才能充电,从而导致启动速度变慢。