This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.1万:单元上未显示偏压

Guru**** 2987800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/572791/lmp91000-bias-voltage-not-showing-on-cell

部件号:LMP9.1万

您好,

我试图写一个寄存器来设置电化学单元的偏压。  似乎行不通。  我尝试了多个单元,CE和RE之间的偏压似乎超过1伏,尽管我可以读取寄存器,我看到它被设置为0。  我曾经让它在某个时刻对空气压力作出反应,因为这些电池受到压力的影响,但它对电池上的气体没有反应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了稍微扩大一下,我使用的CO细胞需要0mV偏压。  我使用的是2.5V的参考电压,并且将内部零设置为50 % 。我是否应该使用0V的参考电压,即接地?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一件事是,我将CE和RE绑在一起,而不带传感器,从而为设置电压偏置进入A1的任何电压设置电压推杆。  我将其设置为0%,但它仍然显示为600mV。  这告诉我,如果我看一下简化的原理图,芯片存在问题。  我是否错过了一个更详细的示意图,该示意图将向我显示0伏电压随动件显示在600mV左右的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为我还在跟自己说话,我继续说。 看来,如果我做了上述的事情并缩短了CE和RE,A1上的零偏压似乎是为偏压选择的Vref百分比,加上为内部零选择的电压。 A2的内部零电压是否应该对A1的零偏置输入短路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Emmanuel:
    是否配置了模式控制寄存器(0x12)? 默认情况下,它处于深度睡眠模式,所有设备都处于关闭状态,需要I2C接口。
    请告诉我。
    此致,
    Carmine