This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:输入偏置电流

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/573440/ina188-input-bias-current

部件号:INA188

INA188数据表(2015年9月)在表6.5 中指定了2.5 NA的最大输入偏置电流。  但图10 (下图)显示的数值要大得多。  这是否是图轴中的拼写错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直至,

    在IB规格(表6.5)和IB与温度图中,INA188数据表中没有拼写错误。 最大IB +/-2.5nA适用于25°C的室温-这是数据表左上角显示的默认条件-请参阅下面的红色框。  测试条件列(蓝色框)中显示了超过-40C至125C的IB,参见图10。  因此,这两种方法都是正确的:+/-2.5nA@25C和温度范围图。 此外,请注意,该图仅显示典型的温度性能,而不显示最大/最小值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek

    那么,您能否解释为何在T=25 C时的最大偏置电流在表中列为+/- 2.5 NA,但在图中显示为在相同温度下超过100 nA?

    25°C时的数值显然超出最大/最小规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直至,

    由于IB vs Temp (IB与温度)的图表仅显示典型值,因此它与表中25C时的典型规格+/-850pA (不是最大值)密切相关  但是,您可以正确地确定,在垂直轴上显示的单位中存在拼写错误-它应该是'PA',而不是'NA'。 我在下图中更正了它。  谢谢你。