This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR105:设计压力传感器的4-20mA设备

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR105, XTR117, XTR106, XTR115, XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/572285/xtr105-design-4-20ma-device-from-pressure-sensor

部件号:XTR105
主题中讨论的其他部件: XTR117XTR106XTR115XTR116

大家好,我想使用XTR105来设计4-20mA设备。 OC18压力传感器是输入源。  如何连接XTR105?您有什么建议?

请告诉我。 谢谢你。   

OC18规格链接:

www.sentronics.cn/.../20.1392万94760_1.pdf</s>9.476万

www.sentronics.cn/show_p.asp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    XTR105是专门用于将指定的RTD温度范围直接转换为4-20mA输出的专用设备。  XTR105包括RTD传感器所需的RTD激励电流,增益级和线性化电路。  由于您不使用RTD传感器,我们建议您使用不同的XTR设备。  XTR106专为电阻桥传感器设计,包括内部电路,以帮助为电阻桥信号供电,线性化和放大。  如果您的OC18传感器已线性化,则可以考虑将其与通用电压输入XTR设备(如XTR115,XTR116或XTR117)连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我将尝试使用XTR106进行设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

          在随附的文件中,我们使用TI XTR106来设计4-20mA水位指示器。

                      在电路中,R1调整 为零 ,R2调整为满刻度。 我不确定这种设计是否好,你能提供一些建议吗? 
    或者我们需要放大压力信号(输出+/输出-)?

    压力传感器规格链接:

    www.citysensors.com/.../OC18LP_Dec-2012_Eng.pdf