This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:非对称失真性能

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281, PGA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/573458/pga281-non-symmetric-distortion-performance

部件号:PGA281
主题中讨论的其他部件: PGA280

PGA281或PGA280

使用此零件时,我看到的变形性能看起来非常不对称,而且每个零件之间有很大差异。  如果我使用平衡信号驱动输入,我会期望获得最佳性能,但第二个谐波电平的增益为1和 5Vpp信号,没有偏移10kHz正弦波输入。

平衡输入 =>第2次谐波,约-77dB,10个不同部分的变化约为-72dB至-85dB

单端驱动正输入,负输入接地=>第2谐波,约为-72dB,10个不同部分的变化约为-70dB至-75dB

单端驱动 负输入, 正输入接地=>第2谐波,大约-82dB,10个不同部分的变化大约-75dB至-90dB

因此,如果输入信号主要在负输入上,则性能似乎表明零件具有更好的性能。  这是否与零件设计一致?

在数据表中,我根本找不到零件的任何变形指标。  是否有任何典型的信息或解释说明各部件之间的性能差异很大?

此致,

Jeff Lee