This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA836:OPA836IRUN的烘焙说明

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/573372/opa836-baking-instructions-for-opa836irun

部件号:OPA836

团队成员,您好!

希望你一切顺利。

客户正在询问有关OPA836IRUN的任何烘焙说明。

有些零件留在未结库存 中,希望能适当干燥。

此致,

Randhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Randhir,

    客户是否有烤箱? 我认为产品储存温度可以高达150摄氏度  我认为您不需要一直到那个温度才能正常 干燥零件,但85°C应该 可以正常工作。

    此致,

    Rohit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Rohit。
    我们是否可以共享任何文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Randhir,

    请参阅本文档第7页第6部分: www.ti.com/.../snoa550e.pdf

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Rohit