This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:INA128应用咨询

Guru**** 1958595 points
Other Parts Discussed in Thread: INA128
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/572919/ina128-ina128-application-consult

部件号:INA128

德拉斯,

我想设计一 个信号采样电路,电路使用INA128来实现功能。 我想了解一下,我使用的不对称电源(+24和-5V)是否提高了INA128的性能。 非常感谢!

此致!

顶升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顶升,

    INA128没有内部接地,因此只要总电源电压Vcc-Vee介于4.5V (+/-2.25V)和36V (+/-18V)之间,它就可以与任何电源一起使用-请参阅下面的数据表:

    因此,只要不违反数据表中有关其导轨的指定输入共模或输出电压线性范围,您就可以在单,双或非对称电源中使用INA128 -请参阅以下内容:

    请注意,由于输出电压也是差动输入电压,增益,参考电压和电源电压的函数,为了确保输出在其线性范围内工作,线性输入范围可能会受到限制,如下图所示:

    以下是有关您的电源电压和随机Vref及增益的VCM与Vout的附加图表。

      

    要为您的特定Vref,Gain和VCM生成输入共模范围与输出电压图,请先单击下面的链接安装INA_CMV_Calc,然后使用它生成如上所示的图解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Marek:

    还不错! 感谢您的帮助!

    此致!

    顶升

x 出现错误。请重试或与管理员联系。