This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3502:TLV350x高速窗口比较器

Guru**** 2680585 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/572119/tlv3502-tlv350x-high-speed-window-comparator

部件号:TLV3502

尊敬的各位:

I Wan为栅极驱动器信号设计一个高速窗口比较器。 栅极驱动器信号为0至15V。 当信号达到7V时(上升期间),我需要添加另一个电阻器。 在这种情况下,我需要设计一个能够检测到7V的高速窗口比较器。 7V接通上升时间。 这意味着它发生在20us左右

。 这是一个问题,TLV350x能否做到这一点

或任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好海德尔:

    您有什么电源电压?

    从速度角度看,TLV3502应该很好,但它只是一个5V设备。

    我有点不清楚-您只提到一个7V跳闸点,但这只是一个跳闸点。 您需要检测的"窗口"是什么?

    下降边缘需要发生什么? 它是否对称?

    很可能您必须将门信号划分为更适合比较器的输入电平,但在可用比较器电源范围内。

    此致,