Other Parts Discussed in Thread: TLV3502
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV3502 尊敬的各位:
I Wan为栅极驱动器信号设计一个高速窗口比较器。 栅极驱动器信号为0至15V。 当信号达到7V时(上升期间),我需要添加另一个电阻器。 在这种情况下,我需要设计一个能够检测到7V的高速窗口比较器。 7V接通上升时间。 这意味着它发生在20us左右
。 这是一个问题,TLV350x能否做到这一点
或任何建议