This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:有关Abso-spec的一般问题

Guru**** 2523670 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/572882/opa333-general-question-about-abso-spec

部件号:OPA333

大家好,

我有一个关于OPAMP的Abso-spec的一般问题。

我从OPA333 abso规格中拍了下面的照片。

我的问题是关于信号输入端子(SIT)电压,SIT 电流和(2)。

A:SIT电压为- 0.3V至(V+)+ 0.3V

B: SIT电流为-1mA至1mA

C: (2)输入端子是二极管夹紧在电源导轨上。如果输入信号在电源导轨外摆动超过0.3V,则其电流应限制为10mA或更低。

我的理解是

当SIT电压在-0.3V至(V+)+ 0.3V之间时,应用B。

如果SIT电压超过-0.3V/(V+)+ 0.3V, 则B的规格(-1mA至1mA)不再有效。 将应用C而不是B,然后将输入端子电流限制 在 10mA或更低范围内。

但是,我仍然感到困惑的是,如果激活了钳位二极管,我认为普通二极管没有这样的电流限制功能,所以无法通过二极管本身来限制。

OPAMP如何达到该电流限制?

是否使用额外的电流限制块或 像 CRD (电流调节二极管)这样的电流限制块?

谢谢!

此致,

Kai