This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TLE2022A:Ksvr值表征

Guru**** 2843460 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/572582/rtos-tle2022a-ksvr-value-characterization

部件号:TLE2022A
主题中讨论的其他部件:TLE2022

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我们正在考虑TL2022A,我们有一个问题。

KSVR (电源-电压抑制比)有一个参数 ,可在整个范围内提供最小98dB。

即使电源纹波频率被扫描,此最小98dB规格是否始终适用?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小电源抑制比KSVR 98dB仅适用于直流或低频信号,并随着频率的增加而降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marek

    感谢您的回复。

    您是否已对KSVR与频率的特征信息进行了描述?


    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是,TLE2022是我们从达拉斯团队继承下来的一种旧产品,于1997年推出。  因此,此处没有数据表中显示的任何表征数据。  由于数据表中未包含PSRR (KSVR)与频率图,接下来最好的事情是查看CMRR与频率图,以了解您可能对侧翻坡度位置有何期望-请参阅下文。