This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3125:电流反馈放大器的环境测试数据

Guru**** 2629015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/572101/ths3125-environmental-test-data-for-current-feedback-amplifier

部件号:THS3125

我对电流反馈放大器(部件号THS3125IPWP)的环境数据感兴趣。 此部件的数据表指示工作温度为-40C至85C。 我有兴趣在工作温度为-54C至86C的环境中使用此组件。 您能否告诉我,在确定 其工作温度-40C限制时,该部件接受了哪种环境测试? 此部件是否曾在低于-40C的温度下进行过故障测试? 或者,它是否仅测试到-40C操作限制? 此设备的特性是否已确定在低于-40C的工作温度下可能会出现哪种性能下降?

我是否可以假设偶尔在86C下操作不会造成问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Janice:

    -40°C至85°C的操作限值由设计和特征设定。 我认为 我们没有特征参数来 确定在低于-40摄氏度的工作温度下性能下降    偶尔在86 ' C的温度下操作零件应该是可以的

    此致,

    Rohit