This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC662:LMC66.26万欧姆驱动器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC662, OPA1652, LMC6032, LMV722, TL3414A, TLV2314, TLV2316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/571499/lmc662-lmc662-600ohm-drive

部件号:LMC662
主题中讨论的其他部件: OPA1652LMC6032LMV722TL3414ATLV2314TLV2316

尊敬的先生  

我看到LMC662具有600欧姆的驱动能力

我知道600欧姆是OP中的一项特殊功能吗?? 或者所有最新TLV系列OP都具有相同的功能??

如果这是一项特殊功能,那么哪一个TI操作系统是双通道最便宜的??

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,

    600欧姆负载电阻通常指定用于或指定用于音频应用的运算放大器。 如果您看到使用输出电压和THD+噪声规格指定的600欧姆负载,则其预期应用之一是音频。

    OPA1652是我们的高性能音频运算放大器之一,其成本与LMC662类似。 您可以在数据表典型特性曲线中看到对600欧姆负载的引用以及其他引用。 您可以在此处查看数据表:

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas和Kai,

    添加更多可能的低成本设备(CM接地,< 22nV/rtHz噪声,> 1MHz,20mA输出电流,双路), 它们是:

    设备 RR输出? 厘米到地面? 成本(1000件)$
    LMC6032 是的 是的 0.35
    LMV722 是的 是的 0.39
    TL3414A 是的 0.31
    TLV2314 是的 是的 0.32
    TLV2316 是的 是的 0.36
    OPA1652. 0.65

    此致,

    Hooman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Thomas / Hooman

    除了音频应用程序外,是否有任何终端设备将使用此类OP??
    我们希望将MC3.3202万改为半模,如果您有最佳解决方案,请告诉我,或者我将检查上表)


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai和Thomas:

    LMC662和其他类似的设备,不需要仅限于音频应用程序。 包括任何其它“更高”输出驱动应用程序。

    600欧姆输出驱动能力是一项限定条件,它表明,尽管器件的功耗相对较低(400uA/放大器典型电源电流),但它仍然能够驱动600欧姆负载(可能超出某些其他“低功耗”OPA的能力)。

    您需要在应用程序中驱动什么负载? 请记住,输出电压摆动能力是一个参数,如果您有"重"负载,它会受到很大影响。 例如,使用下面显示的LMC662图解,如果您要驱动连接到接地的600欧姆负载,并且使用单个5V电源运行,则需要约8.3mA (= 5V/600欧姆)的输出电源电流。 从下图7所示,使用此电流,输出电压摆幅通常限制为从顶部导轨到Y轴大约1V (或~4V):

    相比之下,下图显示的MC3.3202万可在相同条件下摆动到更高的电压(VCC的~0.18V)或大约4.82V:

    只有当您需要驱动重负载回转到靠近滑轨的位置时,这一点才很重要。 否则不会!

    如果您指定了您的需求(电源电压,输出摆动能力,接地负载或中轨负载等)以及其他重要规格,我们将能够引导您找到最具成本竞争力的解决方案,以满足您的需求。

    此致,

    Hooman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Hoomen

    感谢您的解释
    因此,如果电源轨为5V,负载为600ohm,则驱动电流为8.3mA
    在这种情况下,MC3.3202万的回转电压比我们的4V大4.82V,对吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,
    我给你们看的只是一个例子。 我不知道您的工作条件。

    如果您告诉我您正在使用LMC662/MC3.3202万执行/驱动哪些操作,那么我可以帮助您更好地告知您是否仍受输出驱动电流的限制?

    此致,
    Hooman