This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV342:输出汇电流/源电流,具有+3.3V和-2.2V电源

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/572700/tlv342-output-sink-source-current-with-3-3v-and--2-2v-power-supply

部件号:TLV342

您好,

我看到X2QFN封装真的很小。 使用+3.3V和-2.2V电源时,如果输出电压为-2V DC,它可以接收和输出多少电流? 在75°C的工作温度下,我需要一个10/10mA电流。

如果电源轨为±2.5V,则吸入/源电流是多少?

您还可以推荐用于双/四通道的其他小型封装。 欢迎小于TLV342。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王迪

    请确保您的电源调节良好,并且没有过冲,因为电源处于5.5V的使用上限

    要在-2V电压下获得10mA,需要-2.2V电源,导通电阻小于0.2V/10mA = 20欧姆
    2k欧姆规格最大为85mV。 因此,最大R-ON为85mV/1.25mA = 68欧姆。
    因此,最坏情况下的电流应为0.2V/68欧姆= 2.94mA
    数据表中的图5和6显示了典型的输出曲线。
    5V操作的数据表适用于这种情况。

    吸入电流时的功耗为(VOUT - VCC-)/IOUT
    输出电流时的功耗为(VOUT - VCC+)/IOUT
    对每个通道执行此操作
    然后添加空载电源(VCC+- VCC-)* icc
    预期温升为PD * 167C/W