This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA194:低VSense操作

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: INA194, INA282, INA213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/571253/ina194-low-vsense-operation

部件号:INA194
主题中讨论的其他部分: INA282INA213

大家好,

我有一位客户正在使用INA194,他对数据表第19页中指定的INA194在低VSense模式下的操作有疑问。

在VCM为20V且VSense低于20mV的情况下,INA194被指定为最大输出电压为300mV。 这些问题是:

1.在整个温度范围内是否指定了300mV的值? 温度如何影响此值?

2.此特定偏移电压在使用寿命内的稳定性如何? 是否可以指定值的偏差? 此电压是否可能在产品的使用寿命内升高或降低?

此致,

Mihir Gupta

FAE -德国南部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mihir,


    INA194行为在Vsense < 20mV时很难得到纠正。  首先回答您的问题:

    1.根据电气特性表,300mV是典型值,而不是最大值。  第19页说明该数字是典型的最大值,这有点令人困惑,但基本上我们尝试说,一般来说,Vsense =0的输出电压为或低于300mV。  输出可能高于或低于此数字。  此外,此数字指定为25C。  在数据表电气特性表的相邻列中指定的整个温度范围没有规格。  很难预测该值将如何随温度变化。

    2.此电压可能会随时间而变化。  我们没有偏差数据。

    根据我们的经验,很难校准Vsense < 20mV的设备性能。  根据所需的共模范围,如果需要低偏移测量,我们还有其他产品通常能满足设计要求。  INA282具有极低偏移和高共模范围,-14V至80V,具有高达18V的电源。  如果您只需要高达26V的电压并且不低于0V公共模式,INA213是一个绝佳的选择。


    如果您想提供一些设计规格,我们当然可以帮助您找到最适合您的应用的零件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:

    感谢您的回复。 客户的设计已经在生产中,因此更改此点可能有点困难。 感谢您对备用零件的建议。

    此致,
    Mihir