This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6553:LMH6553

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4129, LMH6553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/572018/lmh6553-lmh6553

部件号:LMH6553
主题中讨论的其他部件:ADS4129

我的 输入电压在-0.5V到+5.25V之间波动,具有20kHz方波。  我正在使用LMH6553和ADS4129将模拟信号转换为数字信号。  LMH6553 的电源电压为+/- 5V。  根据LMH6553数据表,CMVR (输入共模电压范围)为+/-3.6V。   ADS4129将CM电压驱动至LMH6553, CM电压 固定在.95V。

 此设置是否 会切断输入电压?

如果是,您有什么建议?

谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,


    是的,超过+/- 3.6V的任何输入电压都将会剪切。  您可以通过使用电阻器衰减输入信号来解决此问题。  

    ADC只需要2Vpp。因此,您可以将放大器的增益设置为1。

    您是否正在使用LMH6553的夹紧功能?

    此致,

    Loren

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一个4:1电阻分压器,它将电压分为~Ω 1.0。 当VCM处于0.95 且增益为1时,我的输出电压摆幅围绕1.95 Vpp。 我认为这可能会奏效。 谢谢,Steve